指定配置

指定配置:
  • 选择“配置”选项卡。
  • 要使任意更改生效,请选择“确定 (OK)”或“应用”。
    在此字段中:
    指定:
    PID 等式
    选择独立增益或从属增益 (.PE)。
    要让三个增益(P、I 和 D)独立工作时,请使用独立增益。要让整体控制器 (Controller) 增益影响全部三项(P、I 和 D)时,使用“从属增益”。
    控制操作 (Action)
    选择 E=PV-SP 或 E=SP-PV 作为控制操作(.CA)。
    微分
    选择 PV 或误差 (.DOE)。
    使用 PV 的微分来消除设置点更改引起的输出尖峰信号。当算法具有超程容限时,使用误差微分来快速回应设置点更改。
    环路更新时间
    输入指令的更新时间 (.UPD)(大于或等于 0)。
    CV 上限
    输入控制变量的上限 (.MAXO)。
    CV 下限
    输入控制变量的下限 (.MINO)。
    死区值
    输入死区值 (.DB)。
    无导数平滑
    启用或禁用此选项 (.NDF)。
    无偏差计算
    启用或禁用此选项 (.NOBC)。
    死区不过零
    启用或禁用此选项 (.NOZC)。
    PV 跟踪
    启用或禁用此选项 (.PVT)。
    级联环路
    启用或禁用此选项 (.CL)。
    级联类型
    如果已启用级联环路,则选择从属方或主控方 (.CT)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal