指定缩放

指定缩放:
  • 选择“缩放”选项卡。
  • 要使任意更改生效,请选择“确定 (OK)”或“应用”。
    在此字段中:
    指定:
    PV 未缩放最大值
    输入最大 PV 值 (.MAXI),此值等于从模拟输入通道为 PV 值接收到的最大未缩放值。
    PV 未缩放最小值
    输入最小 PV 值 (.MINI),此值等于从模拟输入通道为 PV 值接收到的最小未缩放值。
    PV 工程单位最大值
    输入与 .MAXI (.MAXS) 相对应的最大工程单位。
    PV 工程单位最小值
    输入与 .MINI (.MINS) 相对应的最小工程单位。
    CV 最大值
    输入与 100% 相对应的最大 CV 值 (.MAXCV)。
    CV 最小值
    输入与 0% 相对应的最小 CV 值 (.MINCV)。
    回接最大值
    输入最大回接值 (.MAXTIE),此值等于从模拟输入通道为回接值接收到的最大未缩放值。
    回接最小值
    输入最小回接值 (.MINTIE),此值等于从模拟输入通道为回接值接收到的最小未缩放值。
    PID 已初始化
    如果在运行模式期间更改缩放常数,则关闭此项以重新初始化内部取消缩放值 (.INI)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal