无法从系统剪贴板粘贴

组件受许可证源保护的保护
无法将该项粘贴到项目中,因为一个或多个组件受基于许可证的源保护的保护,但此版本的
Logix Designer
应用程序中所选的控制器 (Controller) 不支持上述源保护。
要解决此问题,请尝试以下可选操作之一:
  • 为组件移除许可证源保护,然后再进行粘贴。
  • 将组件粘贴到
    ControlLogix
    5570 或
    CompactLogix
    5370 控制器上的项目中。
无法将配置为“只听”的远程模块 (Module) 粘贴到此控制器项目中。
无法将配置为
只听
的远程模块从 L5K/L5X 文件中导入或粘贴到
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
Compact GuardLogix
5380 和
GuardLogix
5580 控制器
上的项目中。
要解决这一问题,在“模块定义”
对话框中更改连接类型并再次导入模块。
此控制器类型不支持 PlantPAx 指令
无法将该项粘贴到项目中,因为该项包含此版本
Logix Designer
Logix Designer
应用程序中所选控制器不支持的 PlantPAx 指令。
小贴士: 有关粘贴错误的可能原因的其他信息,请检查
“错误”选项卡。要打开或关闭
“错误”选项卡,单击
“视图”>“错误”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal