搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
“查找”对话框
使用
查找
对话框定位特定项。指定待查找项的类型及搜索位置。
查找
对话框可提供不同选项,具体取决于启动搜索的位置(例如“标签 (Tag) 编辑器”、“数据监控器”或例程 (Routine) 视图)。至少必须配置以下两个关键要素:
搜索内容
搜索位置
小贴士:
要打开“查找”对话框,请选择
搜索 > 查找
。
“搜索”、“查找”、“浏览逻辑”和“替换”
“查找”对话框参数
利用“查找”功能搜索
附加搜索选项
“查找范围”选项
“限于”选项
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal