安全应用程序保护

确认安全应用程序按照预期工作后,使用安全锁定功能锁定程序以防止其被进一步修改。
安全应用程序处于安全保护状态时,某些软件限制适用。存在以下一个或多个条件时,会出现此状态。
  • Safety application 处于“已锁定”状态。
  • 存在 Safety signature。
  • 存在不可恢复的安全故障。
  • 安全状态值是除“安全任务 (Task) 正常”以外的任何值。
以上任意情况存在时,以下软件限制适用:
  • 无法修改任何安全组件,包括安全任务、安全程序 (Program)、安全例程 (Routine)、安全标签 (Tag)、安全 I/O 模块 (Module) 和标签映射。
  • 如果标准标签和安全标签之间存在关系,则无法修改标准标签。
  • 无法编辑控制器 (Controller) 名称、说明、插槽号和机架大小。
  • 如果控制器具有嵌入式 Ethernet 端口,则无法修改 IP 设置或 IP 地址。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal