“程序 (Program) 属性”对话框 -“监控器”选项卡概述

可以从“程序属性”对话框的“监控器”选项卡中监控程序扫描时间。
下表提供了可用参数的说明。
参数
说明
扫描时间 - 最大值
显示自从上次重置后的最大扫描时间。
扫描时间 - 上次
上次扫描期间用于此任务 (Task) 的时间。
重置最大值
单击此按钮可重置扫描时间值。
确定 (OK)
单击此按钮可应用编辑并关闭
“程序属性”对话框。
取消
单击此按钮可取消编辑并关闭
“程序属性”对话框。
应用
单击此按钮可应用编辑并继续在
“程序属性”对话框中进行编辑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal