程序 (Program) <名称> 因存在限制而无法剪切

在本主题所列条件下,无法从“控制器 (Controller) 管理器”
或
“逻辑管理器”中剪切或删除程序 (Program)。
控制器管理器
是项目内容的图形表示。此窗口由文件夹、文件和链接的分层树组成,其中包含关于当前项目中的程序和数据的所有信息。
“控制器管理器”是工具窗口,您可以调整窗口大小,也可以取消悬停、悬停或移动此窗口。
“逻辑管理器”是项目逻辑组织的图形表示。此窗口由程序和文件夹的分层树组成,其中包含关于当前项目中程序的所有信息。
“逻辑管理器”是工具窗口,您可以调整窗口大小,也可以取消悬停、悬停或移动此窗口。
小贴士: 术语
层次结构
是指程序、相位或设备顺序及其所有子项。管理器中的项若并不处于程序或其任何子项范围内,则被视为处于层次结构之外。
提醒事项: 如果已启用
FactoryTalk Security
,则需要具备
FactoryTalk Security
权限才能在
“控制器管理器”
和
“逻辑管理器”
中创建和删除各项。请参阅配合 Logix Designer 应用程序使用 FactoryTalk Security。
在某些情况下,可修改
FactoryTalk Security
权限,以实现剪切和删除操作:
  • 如果拥有剪切或删除程序的权限,则还可以剪切或删除所有子程序、例程 (Routine) 和标签 (Tag),而与是否具备子程序、例程和标签的安全权限无关。
  • 如果拥有删除程序的权限,但不具备修改程序父项的权限,则仍可删除程序。这同样适用于在任务 (Task) 下规划的程序。即使不具备修改任务的权限,亦可删除程序。
若处于联机状态且层次结构中的任一程序、相位或设备顺序满足以下任一条件,则无法从管理器中剪切或删除程序:
  • 存在从程序层次结构之外引用此程序的情况(例如,“获取系统值”[GSV] 或“设置系统值”[SSV] 指令)。
  • 存在与程序层次结构之外的 标签 (Tag) 相连的 程序参数。
  • 此程序直接访问其层次结构之外的程序参数。
  • 此程序直接引用其层次结构之外的程序数据(别名)。
  • 在 趋势 (Trend) 中已引用程序标签。
  • 在层次结构之外已引用设备相位 (Equipment Phase) 或设备顺序的支持标签。
  • 此程序为安全程序,且具备以下任一内容:
    • 父项
    • 子项
    • 标签或例程
  • 此程序为安全程序的子项或父项。
  • 已对程序进行规划。
无论处于联机还是脱机状态,满足以下条件时,均无法从管理器中剪切或删除程序:
  • 层次结构中存在安全程序,并且控制器处于“安全锁定”状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal