PTST 指令的 HMI 文本
使用“PTST 属性”对话框上的“HMI”选项卡可以输入由所选 PTST 指令或功能块提供的信息,以对 HMI 面板进行标记。
为 PTST 指令输入 HMI 文本
- 在例程 (routine) 中的指令上,执行以下操作 (action) 之一:
- 在梯形或 FBD 指令中,选择
。 - 在结构化文本编辑器中,右键单击标签 (tag) 名称并选择“配置 <tag name>”。
- 打开“HMI”选项卡。
- 设置参数:
- 库名称。用于将面板调用指令与显示库相关联的文本。
- 指令名称。用于关联面板调用指令名称的文本。
- 显示标签。要在图形 HMI 符号上显示的标签。
- 安全区域名称。HMI 中采用的、基于区域的安全方案的区域名称。
- 帮助按钮 URL。用于从 HMI 访问帮助的用户定义 URL。
- 启用具有更多信息的对象导航。键入要导航到的对象的名称(如果启用了具有更多信息的对象)。
- 容量。键入容量的工程单位。
- 温度。键入温度的工程单位。
- 液位。键入液位的工程单位。
- 选择“应用”。
提供反馈