PRI 参数
使用“PRI 属性”对话框上的“参数”选项卡可以监控和更改 PRI 指令的参数值。
为大电机过程重启禁用 (Process Restart Inhibit for Large Motor, PRI) 指令监控和设置参数
- 在例程 (routine) 中的指令上,执行以下操作 (action) 之一:
- 在梯形或 FBD 指令中,选择
。 - 在结构化文本编辑器中,右键单击标签 (tag) 名称并选择“配置 <tag name>”。
- 配置以下设置:
- 可见。选中此列中的复选框可确定哪些参数在功能块指令上可见。此设置仅影响功能块图编辑器中的指令。如果此参数连接到另一个参数,则复选框为选中状态且无法清除。该参数在块上必须可见。
- 值。显示此参数的当前值。此列中的值是根据块标签 (tag) 的数据类型 (data type) 的显示样式显示的。如果此参数连接到另一个参数,则值列为只读,值无法更改。如果在联机状态下修改此值,则在选择“应用”时会发生更改。
- 要将“可见”列和“值”列重置为用户存储的默认值,请选择“插入指令默认值”。使用该按钮可将注册表中保存的指令默认值插入此标签 (tag) 实例。仅当注册表中存在指令默认值时,才会启用此按钮。
- 要将“可见”列和“值”列重置为出厂默认值,请选择“插入出厂默认值”。
- 要将“参数”选项卡中的当前可见值保存到注册表,请选择“保存指令默认值”。当前值将变为指令默认值。
- 要按字母顺序对参数进行排序,请选择“对参数排序”。如果未选中此复选框,则应用默认参数顺序(先输入后输出)。
- 监控这些参数,这些参数是只读的:
- 输入/输出行标题。行开头的 I 指示输入参数,O 指示输出参数。此列中的信息是只读的。
- 名称。参数的名称。此列中的信息是只读的。
- 类型。显示参数的数据类型 (data type)。此列中的信息是只读的。
- 说明。显示参数的说明。
- 与控制器 (controller) 联机时,监控位于对话框左下角的“设备状态”和“设备问题”指示符:
- 设备状态。显示设备的当前状态:就绪,或就绪之前的分钟数。
- 设备问题。显示故障情形:无或配置错误 <error>。
- 选择“应用”。
提供反馈