PLLS 指令的 HMI 文本
使用“PLLS 属性”对话框上的“HMI”选项卡可以为过程超前滞后备用电机组 (Process Lead Lag Standby Motor Group, PLLS) 指令输入在 HMI 设备上显示的文本。
为 PLLS 指令输入 HMI 文本
- 在例程 (routine) 中的指令上,执行以下操作 (action) 之一:
- 在梯形或 FBD 指令中,选择
。 - 在结构化文本编辑器中,右键单击标签 (tag) 名称并选择“配置 <tag name>”。
- 选择“HMI”选项卡。
- 配置以下设置:
- 库名称。将面板调用指令与显示库相关联。
- 指令名称。关联面板调用指令名称。
- 显示标签。在图形 HMI 符号上显示的标签。
- 安全区域名称。HMI 中基于区域的安全的区域名称。
- 帮助按钮 URL。用于从 HMI 访问帮助的 URL。
- 启用导航至许可对象。启用从 HMI 到许可对象面板的导航。
- 启用导航至互锁对象。启用从 HMI 到互锁对象面板的导航。
- 启用具有更多信息的对象导航。选中此复选框可允许导航到其他信息源。在该框中,输入对象、文档或网站的导航路径。
- 需要操作员确认命令。配置操作员命令和设置,以要求确认或应用来自 HMI 的电子签名。选择:
- 无- 命令请求不需要操作员确认。
- 命令确认- 命令请求需要操作员确认。此选项将显示一个对话框,要求用户确认操作。
- 执行者电子签名- 命令请求需要操作员签名。此选项可强制实施 HMI 的安全性,并禁用 Logix Designer 对话框中的命令和设置。
- 执行者和审批者电子签名- 命令请求需要操作员和主管签名。此选项可强制实施 HMI 的安全性,并禁用 Logix Designer 对话框中的命令和设置。
- 与控制器 (controller) 联机时,监控位于对话框左下角的“设备状态”和“设备问题”指示符:
- 设备状态。显示设备的当前状态:
- 无
- 已停止
- 正在运行
- 正在停止
- 正在减少
- 正在增加
- 设备问题。显示故障情形:
- 无
- 配置错误
- 启动失败
- 停止失败
- 选择“应用”。
提供反馈