为互锁创建类型标签

使用“PINTLK 属性”对话框上的“HMI > 类型”选项卡可以为互锁创建类型标签。
使用“高级 0-15”和“高级 16-31”选项卡上的“类型”菜单可以将为互锁分配标签。
HMI 上会显示用来描述互锁的类型标签。
为互锁创建类型标签
  1. 在例程 (routine) 中的指令上,执行以下操作 (action) 之一:
    • 在梯形或 FBD 指令中,选择
    • 在结构化文本编辑器中,右键单击标签 (tag) 名称并选择“配置 <tag name>”。
  2. 选择“HMI”旁边的箭头,然后选择“类型”。
  3. 默认情况下,所有类型处于启用状态。要禁用或启用某个类型,选择“有类型”。
    已启用的类型将显示在“高级 0-15”和“高级 16-31”选项卡的“类型”菜单上。
  4. 某些互锁类型覆盖“可绕过”、“启用旁路”和“必须重置”设置。
    下表列出了无法针对每种类型进行更改的设置。类型选择的影响取决于类型列表中的位置(0 到 7);类型名称不是限制因子。例如,类型 0 安全互锁不能配置为可绕过,需要重置(不能配置为不锁定)。类型 6 常规互锁能够配置为可绕过,可以配置为锁定或解除锁定。
    “不影响可用性”列是指互锁影响设备的 Sts_Available 参数的能力,指示设备是否可控 (Control)。
    例如,类型 0 安全互锁不能影响电机的 Sts_Available,但类型 1 保护互锁会影响。
    类型编号
    默认类型名称
    不影响可用性
    强制不可绕过
    强制必须重置
    0
    Sft:安全
    1
    Prt:保护
    2
    Ele:电气
    3
    Dvc:设备
    4
    Opr:操作
    5
    Mec:机械
    6
    根:常规
    7
    Pro:处理
  5. 在“类型名称”框中,输入每种类型的描述性名称。
    小贴士: 类型名称的前三个字母显示在互锁名称旁边的 HMI 面板显示中,以帮助操作员识别互锁类型。输入类型名称时,使用如下格式:三个字母、冒号和描述性名称。
  6. 选择“应用”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal