搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
联机命令失败
对轴 (Axis) 执行的联机命令(例如调节或电机/编码器测试)失败。此错误的原因可能是:
由于尚未配置轴 (Axis),所以无法执行尝试的命令
因为将消息发送到目标轴 (Axis) 时失败,所以无法执行尝试的命令
该设备不支持请求的服务或操作
Studio 5000 Logix Designer
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal