排列查看窗口
可以通过数种方法排列窗口。您可以:
- 手动改变它们的大小和位置。
- 将它们最小化以使它们显示为图标,或者将它们最大化以使它们全屏显示。
手动调整窗口大小和位置
要使用鼠标移动窗口,请将指针放在窗口的标题栏上,按住鼠标按钮,将窗口的轮廓拖到新位置,然后释放按钮。(可以使用同样的方法移动图标。)
要使用鼠标更改窗口大小,请将指针移到窗口的边或角直到指针变成双向箭头为止。按住鼠标按钮并拖动双向箭头以移动窗口的边或角并调整窗口大小。当窗口大小符合要求时,放开鼠标按键。
小贴士:
不能改变最大化窗口的大小。必须首先将它复原为较小的大小,然后根据需要调整它的大小。
最大化/最小化
在应用窗口的顶部有三个控制按钮,
最小化
、恢复
/最大化
(切换)和关闭
。要使窗口填满显示画面,请单击窗口右上角的
最大化
按钮(小框)或双击标题栏。注意该控制按钮会从一个单独的框变成两个重叠的框。通过单击窗口右上角的还原
按钮(两个重叠的框)或通过双击标题栏可以将窗口恢复到先前的大小。要将窗口最小化为图标,请单击活动窗口标题栏中的
最小化
按钮(实线)。(最小化可以用来清理屏幕,以使您能够集中关注一个窗口而不受其它窗口的干扰。)通过双击图标将该图标复原为窗口。如果看不到图标,可以移动遮盖它的窗口(通常在应用程序窗口或屏幕左下方),也可以选择
窗口
> 排列图标
。这将在应用程序窗口的左下角对齐最小化图标以让它们成为可视的。提供反馈