搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
“取消待定程序 (Program) /相位编辑”命令
当打开了具有待定编辑的例程 (Routine)(或者在“控制器 (Controller) 管理器”中选择了至少包含一个带有待定编辑的例程的程序),或者打开了带有待定编辑的设备相位 (Equipment Phase) 时,此命令处于启用状态。使用此命令来取消所选程序中所有例程的待定编辑或所选设备相位的待定编辑。
Logix Designer 应用程序命令
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal