负载
使用“负载”对话框可配置电机的负载选项。根据您是要为旋转电机还是为线性电机配置负载,配置选项会略有不同。
参数
负载分析器
单击此按钮可打开一个对话框,帮助您计算出应用的正确负载值。注意,负载分析器仅在联机状态下可用。
还可以通过在下述控件中输入值来手动配置负载。
惯量补偿
惯量补偿控件与旋转电机相关。
电机惯量
输入电机惯量的值。
此控件根据您在下面输入的负载惯量比计算得出。通常,对于
Kinetix
驱动器该值不等于 0,对于 PowerFlex
驱动器该值等于 0。“电机惯量”控件具有以下条件。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“驱动器 NV”或“电机 NV”时,此字段为空白。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“电机目录号”时,此字段为只读,并从运动数据库中读取“电机惯量”值。从数据库中读取的“电机惯量”值通常不为零。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“名牌数据表”时,此字段启用,“电机惯量”值初始化为零。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“铭牌数据表”或“电机目录号”时,可以通过负载分析器更改“电机惯量”值。
- 当电机惯量变化时,会重新计算“总惯量”,从而使总惯量 = (负载率 + 1) * 电机惯量。
- 单位为 Kg-m2。
质量补偿
质量补偿控件与线性电机相关。
电机批量
显示电机的质量(单位为 Kg)。
此控件根据您在下面输入的负载惯量比计算得出。通常,对于
Kinetix
驱动器该值不等于 0,对于 PowerFlex
驱动器该值等于 0。“电机批量”控件具有以下条件。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“驱动器 NV”或“电机 NV”时,此字段为空白。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“电机目录号”时,此字段为只读,并从运动数据库中读取“电机批量”值。从数据库中读取的电机批量通常不为零。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“名牌数据表”时,此字段启用,“电机批量”值初始化为零。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“铭牌数据表”或“电机目录号”时,可以通过负载分析器更改“电机批量”值。
- 当电机批量变化时,会重新计算“总惯量”,从而使总惯量 = (负载率 + 1) * 电机批量。
- 单位为 Kg-m2。
总质量
输入电机总惯量的值(单位为 Kg)。
“总质量”控件具有以下条件。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“驱动器 NV”或“电机 NV”时,此控件为空白。
- 否则,如果电机批量为零,此控件启用。总质量初始化为 0。
- 否则,如果电机批量不为零,此控件会变淡。当“负载率”或“电机批量”值由于数据输入而发生变化时,总质量会更新,从而使总质量 = (负载率 + 1) * 电机批量。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“电机目录号”时,“电机批量”值从数据库中进行初始化,负载率 = 0,总质量 = 电机批量。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“名牌数据表”时,“总质量”值会初始化为零。
- 单位为 Kg-m2。
负载惯量/批量
以下控件既适用于旋转电机,也适用于线性电机。
负载耦合
单击箭头可选择系统物理耦合的紧密程度。
可用选项包括:
- 严格
- 适应性
“刚性”为默认值。
当轴 (Axis) 处于“伺服系统打开”状态时,“负载耦合”变淡。
使用“负载率”
负载率
如果“电机惯量”控件未设置为 0,则输入负载率的值。否则,该控件为空白,并且无法进行修改。
“负载率”控件具有以下条件。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“驱动器 NV”或“电机 NV”时,此控件为空白。
- 否则,如果“电机惯量”为零,此控件会变淡。“负载率”初始化为 0。
- 否则,如果电机惯量不为零,此控件启用。当负载率变化时,会重新计算“总惯量”,从而使总惯量 = (负载率 + 1) * 电机惯量
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“名牌数据表”时,“负载率”值会初始化为零。
电机惯量
输入电机惯量的值。
此控件根据您在下面输入的负载惯量比计算得出。通常,对于
Kinetix
驱动器该值不等于 0,对于 PowerFlex
驱动器该值等于 0。“电机惯量”控件具有以下条件。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“驱动器 NV”或“电机 NV”时,此字段为空白。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“电机目录号”时,此字段为只读,并从运动数据库中读取“电机惯量”值。从数据库中读取的“电机惯量”值通常不为零。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“名牌数据表”时,此字段启用,“电机惯量”值初始化为零。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“铭牌数据表”或“电机目录号”时,可以通过负载分析器更改“电机惯量”值。
- 当电机惯量变化时,会重新计算“总惯量”,从而使总惯量 = (负载率 + 1) * 电机惯量。
- 单位为 Kg-m2。
总惯量
输入总惯量的值。默认情况下,该值等于电机惯量,计算方法为 (负载惯量率 +1) * 电机惯量。
“总惯量”控件具有以下条件。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“驱动器 NV”或“电机 NV”时,此控件为空白。
- 否则,如果电机惯量为零,此控件启用。总惯量初始化为 0。
- 否则,如果电机惯量不为零,此控件会变淡。当“负载率”或“电机惯量”值由于数据输入而发生变化时,总惯量会更新,从而使总惯量 = (负载率 + 1) * 电机惯量。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“电机目录号”时,“电机惯量”值从数据库中进行初始化,负载率 = 0,总惯量 = 电机惯量。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“名牌数据表”时,“总惯量”值会初始化为零。
- 单位为 Kg-m2。
惯量/批量补偿
惯量补偿控件与旋转电机相关。质量补偿控件与线性电机相关。
系统惯量
系统惯量是基于总惯量的只读字段。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“驱动器 NV”或“电机 NV”时,此字段为空白。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“电机目录号”时,会直接从运动数据库读取“系统加速度”值。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“名牌数据表”时,“系统加速度”值计算如下:
旋转 PM 电机
- 系统加速度 = 0,如果总惯量 = 0
- 系统加速度 = (Kt(n-m/安培) * 额定电流(安培))/总惯量 (kg-m2)
线性 PM 电机
- 系统加速度 = 0,如果总质量 = 0
- 系统加速度 = (Kf(n/安培) * 额定电流(安培))/总质量 (kg)
旋转感应电机
- 系统加速度 = 0,如果总惯量 = 0
- 系统加速度 = (电机额定功率(w)/电机额定转速(rps))/总惯量 (kg-m2)
线性感应电机
- 系统加速度 = 0,如果总质量 = 0
- 系统加速度 = (电机额定功率(w)/电机额定转速(mps)) / 总质量 (kg)
每当相关属性发生变化,软件就会重新计算系统加速度。
- 单位是 %额定/(转/秒2)
系统加速度
仅有一个信息字段,始终是只读的。
- 当“电机”对话框中的“数据源”设置为“驱动器 NV”或“电机 NV”时,此字段为空白。
- 每当系统加速度发生变化,就重新计算系统惯量。
- 系统惯量 = 0,如果系统加速度 = 0。
- 系统惯量 = 1/系统加速度。
- 单位是转/秒2@100% 额定。
活动负载补偿
力矩偏移量
为负载输入力矩偏移值。
访问以下对话框可配置其他负载参数。
轴状态
显示轴的当前状态。可用的值包括:
- 未连接
- 预充电
- 已停止
- 正在启动
- 正在运行
- 正在测试
- 正在停止
- 正在中止
- 故障
- 启动禁用
- 关机
- 轴已禁用
- 未归类
- 无模块 (Module)
安全状态
显示 CIP 安全驱动器的当前状态。可用的值包括:
- 未知(无运动连接)
- 正在自检
- 已配置(无安全连接)
- 自检失败
- 正在运行
- 未运行
- 可恢复故障
- 不可恢复故障
- 配置
- 未配置
- 未知
- 未配置(允许力矩)
- 未运行(允许力矩)
“安全状态”只有在驱动器为 CIP 安全驱动器时才可用。
已绕过安全断开扭矩
当驱动器为 CIP 安全驱动器并且“安全状态”为“未配置(允许力矩)”或“未运行(允许力矩)”时,将显示此警告。
如果在安全控制器 (Controller) 处于编程 (Program) 模式时执行“运动直接命令”,则可绕过“安全力矩关闭”安全功能。请注意,CIP 安全驱动器允许在“安全力矩关闭”已被绕过的情况下令运动产生电能。
单击此按钮可打开“手动调节”对话框,从中可以执行手动调节功能和运行驱动器。
确定 (OK)
单击此按钮以接受或应用对该对话框中任何设置的编辑。
取消
单击此按钮以取消对该对话框中任何设置的编辑。
应用
单击此按钮以接受或应用对该对话框中任何设置的编辑。
帮助
单击此按钮可获取有关此对话框中设置的帮助。
提供反馈