搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
操作数操作
除了操作数的正常用户交互操作以外,虚构操作数还具有下列操作特征:
将它们的值写至中性文本的虚构操作数(这些操作数包括 ACCUM、RESET、POS 和 LENGTH)有时会将它们的值写至中性文本,有时会写至标签 (Tag)。
触发虚构操作 (Action) 数应用它们的更改的操作与其他操作数略有不同。
输入逻辑
配置对话框上的操作数
接受操作数更改
废弃操作数更改
PID 指令配置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal