搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
修改指令
RLL 编辑器有助于编辑指令字段。对于数据源(非数据目标)操作数来说,梯形编辑器提供了用于进行编辑的组合框。这个组合框提供了可以输入到操作数字段中的组件列表。
对于数据目标操作数来说,梯形编辑器提供了普通的编辑控件。
选择 Enter 键以选中整个操作数文本并将编辑控件的脱字符号置于操作数文本末尾。
如果对指令注释或主操作数标签 (Tag) 说明选择 Enter 键、双击或使用菜单,则将在编辑注释或说明时显示 ASCII 命令行编辑器。
编辑梯形元素
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal