“插入”按钮

选择此按钮可插入凸轮元素。
至:
执行以下操作:
插入单个 cam 元素
选择“插入”按钮,然后在图区域中选择要插入元素的位置。
插入多个 cam 元素
双击“插入”按钮,然后在图区域中选择要插入元素的位置。
要停止插入元素,可以再次选择“插入”按钮,也可以选择任何其他按钮。
使用拖放来插入
选择并按住“插入”按钮,然后将其拖入图区域中要插入元素的位置。放开鼠标按键以放置 cam 元素。
在图区域外部放开鼠标按键将取消插入操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal