与其他软件应用程序交换数据

将硬件图导入标准文件类型或从标准文件类型导出,以在不同软件应用程序之间共享数据。
Logix Designer 应用程序中支持以下文件格式的导入和导出:
  • AutomationML (AML) 使用 .aml 文件来交换数据。
    AML 是自动化行业专用的开放标准格式。AML 规范包括应用程序中实现的一组数据结构。这样一来,便可实现与使用 AutomationML 自动化项目配置格式的其他软件应用程序(如 EPLAN Electric)之间的互操作。
    某些 Rockwell Automation 设备包含不符合当前 AML 标准的功能,因此只能获得 AML 格式的部分支持。可以导入或导出受到部分支持的产品,但可能需要一些其他配置才能重新配置不支持的功能。查看 Logix Designer 应用程序中的“错误”窗口了解详细信息。
  • 网络本体语言 (OWL) 使用 .rdf 文件来交换数据。
    推荐用于实现最丰富的数据交换,可适配 Rockwell Automation 针对数据交换定义的所有特定功能。RDF(资源描述框架)用于数据表示,OWL(Web 本体语言)基于 RDF 建立并用于定义字典。两者都是数据交换的开放标准,它们用作特定于 Rockwell Automation 的数据格式的基础。
    小贴士: 在 Rockwell Automation 软件应用程序之间交换数据时,请始终使用 RDF 文件类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal