隐藏和显示标签 (Tag) 浏览器中的列

您可以在标签浏览器中隐藏“数据类型 (Data Type)”和“说明”列。
  1. 要隐藏“数据类型”列,右键单击“列标题”,然后从弹出菜单中选择“切换数据类型列”。命令旁边将出现一个选取标记。
  2. 要隐藏“说明”列,右键单击“列标题”,然后从弹出菜单中选择“切换说明列”。命令旁边将出现一个选取标记。
  3. 隐藏某个列后,可以右键单击“列标题”并从弹出菜单中选择适当的“切换列”来清除选取标记,从而再次显示此列。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal