“转至”对话框设置

使用
“转至”对话框中的下列设置可在语言编辑器、“标签 (Tag) 编辑器”、“数据监控器”和
Equipment Sequence
图编辑器中进行导航。
设置
说明
转至内容
选择您要导航到的项。可用选项取决于打开
转至
对话框时所使用的语言编辑器。
在梯级上放置脱字符号
在梯形编辑器中,输入要转到的梯级的编号。
在行上放置脱字符号
在结构化文本编辑器中,输入要导航到的行号。
编辑属性
选择要编辑其属性的例程 (Routine) 或
Equipment Sequence
。
移至网格位置
在功能块、SFC 或
Equipment Sequence
图编辑器中,键入要转至的网格位置的坐标(例如 B24)。
对标签设置行选择
在“标签编辑器”或“数据监控器”中,输入要导航到的行所属的标签的名称。
自动定位
选中此复选框后,在
对标签设置行选择
字段中键入文本时,可在“标签编辑器”中自动导航到标签所在的行。选择
自动定位
,在键入时会突出显示标签所在的行。如果不选择
自动定位
,则在单击
转至
时会突出显示行。
转至
在选择了所需项之后,单击
转至
可转至相应位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal