“功能块属性”对话框 -“报警”选项卡 (PIDE)
增强型比例积分微分 (PIDE) 指令在标准 PID 指令的基础上为控制流量、压力、温度或等级等过程变量提供了增强功能。PIDE 指令使用 PID 算法的速度形式。
报警
选项卡用于为所选 PIDE 功能块设置定义报警条件的值。下表介绍了
报警
选项卡中的参数。参数 | 说明 |
PV | 经成比例缩放的过程变量输入。此值通常从模拟输入模块 (Module) 中读取。 |
| 设置 PVHHLimit 参数的报警上上限。 |
| 设置 PVHLimit 参数的报警上限。 |
| 设置 PVLLimit 参数的报警下限。 |
| 设置 PVLLLimit 参数的报警下下限。 |
| 设置 PVDeadband 参数的报警死区。 |
偏差 | 偏差指过程变量 (PV) 值与设定点 (SP) 值之差。偏差报警提示操作员过程变量和设置点值存在差异。 |
| DevHHLimit 参数的偏差报警上上限值。 |
| DevHLimit 参数的偏差报警上限值。 |
| DevLLimit 参数的偏差报警下限值。 |
| DevLLLimit 参数的偏差报警下下限值。 |
| DevDeadband 参数的偏差报警死区值。 |
PV 变化率 | 比较 ROCPeriod 内输入的变化与变化率限制。 |
| 设置 PVROCPosLimit 参数的值。 |
| 设置 PVROCNegLimit 参数的值。 |
| 设置 PVROCPeriod 参数的值。 |
状态 | 显示包含状态位的块的状态信息。如果未设置任何状态位,该字段中将显示“正常”(OK) 消息。否则,这里将显示已设置的状态位的列表。此列表由与状态位相关联的参数名组成,它通常说明了哪些已配置的参数具有有效值。 |
执行顺序 | 如果例程 (Routine) 处于已验证状态,则显示块的执行序号。如果例程未经验证,则将显示 例程未经验证 消息。注意,此项为只读。 |
确定 (OK) | 单击此按钮可将指令列表中的所选项添加到例程并关闭 功能块属性 对话框。 |
取消 | 单击此按钮以取消您所作的任何编辑并关闭 功能块属性 对话框。 |
应用 | 单击此按钮可接受您在 报警 选项卡上所作的更改并继续在功能块属性 对话框中进行编辑。 |
提供反馈