功能块编辑器表单工具栏

“功能块编辑器”包含的工具栏有助于执行常用任务 (Task)。工具栏上的工具提示指示了每个工具的用途。您只需将光标移到图标上,工具提示就会出现。
FBD_
此工具栏用于:
  • 在“原始”视图、“待定编辑”视图或“测试编辑”视图之间切换。
  • 添加或插入新表单
  • 删除现有表单
  • 更改表单顺序。
  • 在上一表单和下一表单之间导航。
  • 显示/隐藏网格线。
  • 使用表单编号导航到表单。
  • 添加表单说明
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal