无法删除组件

当您尝试删除组件时发生了问题。如果要删除组件,需要取消规划该组件,并且它不能包含任何标签 (Tag) 或例程 (Routine)。您接收到的错误消息指示下列其中一种情况:
访问被拒绝
请向安全管理员核实您是否拥有修改组件所必需的权限。
不允许对正被其他对象引用的对象执行此操作
当组件已被规划并且您尝试删除它时,将出现此消息。取消规划该组件,然后再次尝试进行删除。
该程序 (Program) 包含一个或多个例程
在该程序中已规划了例程。必须将这些例程 (Routine) 移至其它程序或删除它们。
该程序包含一个或多个标签
程序标签集合包含标签。必须删除所有的标签,这样才能删除该程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal