DriveOvertempFault

适用于:伺服驱动器轴 (Axis)。
DriveOvertempFault 是布尔属性。当驱动器的电源或放大器工作温度超出驱动器关机温度时,将设置此属性。
DriveOvertempFault 属于可恢复的故障。
要清除 DriveOvertempFault:
  1. 降低该驱动器的负载并且/或者降低环境温度。
  2. 确保程序 (Program) 或故障处理例程 (Routine) 包含:
    • 故障重置 (MAFR) 指令,用来清除轴的所有运动故障,或者
    • 关闭重置(MASR 或 MGSR)指令,以使轴回到就绪操作状态。
发生 DriveOvertempFault 时将设置 DriveFault 属性的第 17 位、PhysicalAxisFault 属性以及 AxisFault 属性的第 0 位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal