直接连接

直接连接是控制器 (Controller) 与“控制器管理器”的“I/O 配置”文件夹中指示的插槽中的模块 (Module) 之间的实时数据传输链路。当拥有者接收配置数据时,它尝试对选择的模块建立直接连接。
控制器维护并监控控制器与模块之间的连接。此连接的任何中断(例如模块故障或者在带电状态下从机箱中移除该模块)都将导致控制器在与该模块相关联的数据区中设置故障位。Logix Designer 应用程序监控此数据区以发布模块的故障。
如果一个 控制器在控制系统中的插槽中配置了模块,该 控制器就会定期检查在该插槽中是否存在模块。当检测到存在模块时,控制器将自动发送配置数据。
如果该数据适合于在该插槽中找到的模块,则建立连接,并且操作开始。如果该配置数据不适合,则拒绝该数据,并且在软件中显示错误消息。在这种情况下,该配置数据可以是由于许多原因而不适合的。例如,除非电子密钥导致无法执行正常操作,否则模块可能是合适的。
在此示例中,拥有者已与远程机箱中的 I/O 模块建立了 3 个直接连接,每个连接都有自己的 RPI。
directConn
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal