自定义语言元素工具栏

自定义语言元素工具栏:
  1. 从
    语言
    菜单中,选择要修改的工具栏的语言。
  2. 添加和删除按钮以配置工具栏。
    选择
    箭头
    按钮以添加和删除工具栏按钮。
  3. 选择
    确定
    以接受工具栏配置。
  4. 选择
    关闭
    以关闭
    自定义工具栏 - 语言元素
    对话框。
要访问“自定义工具栏 - 语言元素”对话框
要访问
自定义工具栏 - 语言元素
对话框,请从
视图
菜单中选择
工具栏
。
工具栏
对话框将打开。从列表中选择
语言元素工具栏
。选择
自定义
。
自定义工具栏 - 语言元素
对话框将打开。
小贴士: 如果已启用 FactoryTalk Security,则可能禁用此对话,具体取决于已定义的访问权级别。有关 FactoryTalk Security 的详细信息,请参阅 FactoryTalk 帮助:
开始 > 程序 (Program)> Rockwell Software > FactoryTalk 帮助
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal