创建或编辑输出凸轮廓线

创建输出凸轮廓线:
  • 选择“插入凸轮元素”按钮 并在
    输出凸轮编辑器
    对话框左边的图区域中选择。
    也可以直接在编辑器右边的网格列中输入凸轮元素值。
小贴士: 如果您双击“插入凸轮元素”按钮,编辑器就会保持处于插入模式,并且此按钮在您再次选择它之前将保持按下状态。这样您就可以方便地插入多凸轮元素而不必重复选择“插入凸轮元素”按钮。
编辑现有输出凸轮廓线:
  • 选择您希望更改的凸轮元素,按住鼠标左键并将该凸轮元素拖到它的新位置。
    • 选择并拖动输出凸轮的左边将只移动凸轮元素的左位置
    • 选择并拖动右边将仅移动右位置
    • 选择并拖动左右两边之间的任何位置将同时移动这两个位置
  • 您还可以在“输出凸轮编辑器”右边的网格的“左位置”列和“右位置”列中输入新的值。
    重要提示: 插入和删除 cam 元素可能会更改数据在输出 cam 数组中的存储顺序。对数据中的元素的引用可能不再有效。
访问“输出 Cam 编辑器”对话框
要访问
输出凸轮编辑器
对话框,请在“标签 (Tag) 编辑器”中右键单击 OUTPUT_CAM 数据类型 (Data Type),然后选择
转至输出凸轮编辑器
。注意,必须对此数据类型指定数组才能使菜单选项可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal