选择时钟优先级 (Priority)

覆盖最佳主时钟算法以针对以下情况选择其他 grandmaster:
  • 了解具有相似质量值的时钟的可靠性或可用性。
  • 避免时钟选项是基于任意值的,如设备序列号或 MAC 地址。
  • 避免为了进行维护而替换模块 (Module) 时更改时钟选项。
在这些情况下,更改默优先级值可以更轻松地预测或控制选择哪个时钟作为 grandmaster。
小贴士:
对于只有少数要避免使用的设备的大型系统,将这些设备的优先级值设置为大于 128(默认值),使剩下的设备(包括随后添加的新的、现成可用的设备)正常协商。如果只有少量设备使用 grandmaster,则将其优先级值设置为小于 128。
选择时钟优先级:
  1. 在“控制器 (Controller) 管理器”中,右键单击控制器,然后选择“属性”。
    控制器属性
    对话框随即打开。
  2. 选择
    日期/时间
    选项卡。
  3. 如果尚未选择,请选中
    启用时间同步
  4. 选择
    高级
    按钮。“控制器属性
    ”对话框 -“高级时间同步”
    选项卡将打开。
  5. 要覆盖实际时钟质量值(优先级1)或覆盖时钟质量相同的两个设备之间的连接断路器(优先级 2),在
    本地时钟
    下,输入或选择
    优先级 1
    优先级 2
    值。
    优先级值的范围是 0 到 255,零具有最高的优先级。
  6. 选择
    应用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal