“非易失性内存”选项卡

控制器 (Controller) 属性
对话框显示已打开项目的控制器配置信息,当处于联机状态或已连接状态时,显示的是已连接的控制器的配置信息。
重要提示:
可进行配置的参数取决于
Logix Designer
应用程序的版本以及该版本所支持的控制器。
GuardLogix
5570 控制器完全支持安全控制器的非易失性内存功能。
GuardLogix
5570 主控制器的非易失性内存卡插槽用于非易失性内存存储。1768 Compact
GuardLogix
控制器仅有一个卡插槽。
非易失性内存
选项卡可用于访问非易失性内存操作。
小贴士:
仅当选择的控制器支持可拆卸内存卡插槽时,此选项卡才可用。与未安装可拆卸内存卡的控制器联机时,无映像数据可用且
载入/存储
不可用。
参数
名称
驻留在非易失性内存中的已存储的控制器映像的名称。
类型
存储在非易失性内存中的映像的控制器类型。此控制器类型可以是任何支持非易失性内存的类型。
版本
存储非易失性内存中的映像时的控制器固件版本。为了将非易失性内存中的映像载入回控制器内存中,该映像的固件版本必须与控制器的版本匹配。
载入映像
将存储在非易失性内存中的映像载入回控制器内存的条件。可用的条件包括:
  • 未初始化内存 - 如果控制器为新出厂产品,则会从可拆卸内存卡中自动加载项目。如果出于某种原因,项目从控制器内存中丢失,则还可以从可拆卸内存卡中重新加载项目。
  • 电源开启时 - 每次开启电源时从可拆卸内存卡中重新加载项目。
  • 用户发起 - 根据
    Logix Designer
    软件中的命令从可拆卸内存卡中加载项目。
无论当前选择的载入选项如何,都始终存在手动发起载入的选项。
载入模式
在从非易失性内存载入后控制器进入的模式。从以下各项中进行选择:
  • 程序 (Program)(仅远程)
  • 运行(仅远程)
    小贴士:
    仅当控制器钥匙开关在载入期间处于远程位置时,“载入模式”才适用。如果控制器按键开关处于“运行”或“程序”状态,则控制器将在载入完成后返回到该模式。控制器钥匙开关的优先级 (Priority) 始终高于“载入模式”。
仅当
载入映像
内存损坏时
加电时
的情况下,载入模式才适用。如果
载入映像
用户发起
,则
载入模式
将不可用。
安全应用程序
非易失性内存安全锁定状态(已锁定或已解锁)。
只有在联机或连接的控制器带有可拆卸内存卡且内存卡中包含安全控制器应用程序时,安全应用程序才会显示。当联机或连接的控制器带有可拆卸内存卡且内存卡中包含标准控制器应用程序时,将不显示安全应用程序。通信丢失时将清除安全应用程序值。
安全签名
非易失性内存安全签名状态(ID、日期和时间)。
只有在联机或连接的控制器带有可拆卸内存卡且内存卡中包含安全控制器应用程序时,安全签名才会显示。当联机或连接的控制器带有可拆卸内存卡且内存卡中包含标准控制器应用程序时,将不显示安全应用程序。
如果有状态消息,则会显示“信息”图标。
映像注释
在非易失性内存中存储该映像时输入的描述性信息。最多可输入 128 个文本字符。
存储时间
在非易失性内存中存储映像时的工作站日期和时间。
禁用自动固件更新
选择以禁用
自动更新
默认情况下,此属性被设置为未禁用(未选中)。某些情况下,该功能处于禁用状态。
此属性也可以通过 SSV/GSV 使用。复选框反映禁用状态。换言之,如果通过 SSV 禁用此功能,则此选项卡上的复选框会被选中。如果通过 SSV 取消禁用此功能,则此选项卡上的复选框会被取消选中。
在启动模块 (Module) 的自动更新之前,控制器会检查此属性,并且仅当此功能被设置为未禁用(未选中)时才继续。
此选项在脱机和联机状态下都可用。
如果控制器启用了冗余 (Redundancy),则此控制不可用。
载入/存储
选择可以打开
载入/存储
对话框。
在下列情况下,此按钮不可用:
  • 在控制器中不存在非易失性内存
  • 控制器处于“运行”模式。
  • 其他用户锁定了控制器
  • 当前模块冗余状态不允许执行非易失性内存操作。
  • 控制器处于脱机状态。
载入/存储
按钮不可用时,状态栏将显示原因和信息图标。状态栏一次只显示一种状态。试用每种状态来启用
载入/存储
按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal