配置控制器 (Controller) 故障处理程序 (Program)
将程序配置为控制器故障处理程序。发生控制器严重故障 (Major Fault) 时,或故障例程 (Fault Routine) 未处理程序故障时,将执行此程序。
重要提示:
无法在任务 (Task) 下规划程序。
配置控制器故障处理程序
- 从编辑菜单中,选择控制器属性。
- 选择高级选项卡。
- 从控制器故障处理程序菜单中,选择要使用的程序。注意,一个程序必须已存在于“控制器管理器”的“控制器故障处理程序”文件夹中才能显示在此菜单中。
- 选择“确定”(OK)。
提供反馈