清除故障
可以使用软件以远程方式清除严重故障 (Major Fault) 和轻微故障 (Minor Fault)。还可以使用控制器 (Controller) 钥匙开关清除严重故障。
清除故障
- 在联机工具栏上,选择控制器属性图标。
- 在控制器属性对话框中,选择严重故障选项卡。
- 选择清除严重故障以从严重故障日志 (Major Fault Log) 中清除控制器严重故障和安全故障。
- 如果控制器钥匙开关处于“运行”模式,则当故障被清除时,控制器将立即开始再次运行。确认清除故障。小贴士:这会清除严重故障和严重故障日志 (Major Fault Log)。结果显示在对话框的最近故障区域中。
- 存在不可恢复的安全故障、
- 项目处于安全锁定状态、
- 存在安全签名,或者
- 安全状态(在控制器属性的安全选项卡上)是除“确定”以外的任何值,安全应用程序和标准应用程序的某些部分将无法联机或脱机编辑。清除了安全故障后,便可对控制器执行下载、上载或联机。当存在可恢复的安全故障时,既可以编辑标准应用程序也可以编辑安全应用程序。要从控制器按键开关清除严重故障:
在安全控制器中,可能会发生不可恢复的故障。如果
GuardLogix
5380 和 GuardLogix
5580 控制器上的安全应用程序中发生不可恢复故障,则在重新下载项目之前,安全任务 (Task) 不会再次运行。但是,此规则不适用于不可恢复的安全任务故障 - 安全任务看门狗 (Watchdog) 超时(类型 14,代码 1)、缺少安全配对(类型 14,代码 3)、安全配对不可用(类型 14,代码 4)。如果
GuardLogix
5370 和 GuardLogix
5570 控制器上的安全应用程序中发生不可恢复故障,在重新下载项目或者从控制器中的安全签名重新初始化安全组件之前,安全任务不会再次运行。存在不可恢复的安全故障时,仍可以在标准应用程序中进行编辑。但是,只能编辑处于“安全锁定”状态时可以访问的安全应用程序部分。
在以下情况下:
- 将按键开关从 RUN 或 REM 位置移至 PROG 位置。
- 将按键开关从 PROG 位置移至 REM 位置。
- 如果要重新启动程序 (Program),请将按键开关从 REM 位置移至 RUN 位置。控制器上的 OK LED 应该由红色闪烁更改为绿色常亮,控制器上的 RUN LED 应该是绿色常亮的。
- 如果不想重新启动程序,请将按键开关从 REM 位置移至 PROG 位置。控制器上的 OK LED 应该由红色闪烁更改为绿色常亮,控制器上的 RUN LED 应该是不亮的。小贴士:这将清除严重故障,但不清除严重故障日志(显示在严重故障选项卡上)。
要从软件清除轻微故障:
- 在联机工具栏上,选择控制器属性图标。
- 在控制器属性对话框中,选择严重故障选项卡。
- 选择清除轻微故障以从轻微故障日志 (Minor Fault Log) 中清除控制器轻微故障。
提供反馈