搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
配置要导入的标签 (Tag)
当您选择导入 .L5X 文件时,将出现“导入配置”对话框。在“标签”选项卡中,您可以通过在该对话框上的适当字段中键入所需的更改内容来编辑正在导入的逻辑块中包含的标签的标签名称和说明。
Studio 5000 Logix Designer
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal