FactoryTalk Linx 通信软件

下表列出了 FactoryTalk Linx 通信软件如何执行功能。要对其进行配置,请转到
通信 > 网络浏览器
函数
FactoryTalk Linx
驱动程序配置
更改网络浏览器中的以太网配置。
Ethernet 连接
可通过
网络浏览器 > 配置驱动程序
配置本地/远程广播和 IP 地址列表。
“Ethernet IP 地址”条目
要单个输入 IP 地址或输入范围(如 192.168.0.1-1.1.1.100),请转到
网络浏览器 > 配置驱动程序 > 新增
编辑
。地址数量没有限制。
Ethernet DHCP 主机名条目
网络浏览器 > 配置驱动程序
中为驱动程序输入所需数量的 DHCP 主机名。
USB 连接
在拓扑中的背板下列出。
FactoryTalk Linx
之外,提取或操作 IP 地址列表/DHCP 配置。
要将 IP 地址列表从浏览器提取到 Microsoft Excel 或其他 Windows 软件,请对其进行操作,将修改后的数据粘贴到浏览器中,转到
网络浏览器 > 配置驱动程序 > 新增
,然后选择
复制
粘贴
放大和缩小
缩放范围从 60% 到 200%
搜索功能
使用“搜索”筛选任何文本。搜索功能会返回用户浏览历史记录中的匹配项。搜索功能适用于具有浏览历史的设备。
限制树中显示的内容
锚点功能将树视图限制到选定分支。
检测桥接 Ethernet 网络上的设备。例如:
  • USB 到以太网
  • 通过 ControlLogix 机架以太网到以太网
  • 在 CompactLogix 或 ControlLogix 5590 控制器 (Controller) 上以太网到以太网
  • ControlLogix 5580 控制器以太网端口到 ControlLogix 机架以太网模块 (Module)
可以使用自动背景搜索。在网络浏览器中手动配置 IP 地址列表以便更快地检测。
对到网络端口的多个路径的下游配置。
配置链接到模块序列号和端口,以便将单个配置用于同一网络端口的所有路径。
更改下游 IP 地址列表
从浏览器设置访问配置,包括设备在网络浏览器树中不可见时。
从不再检测到的树中删除设备
网络浏览器会自动删除使用广播搜索方法检测到的设备。对于配置了列表或范围的设备,手动编辑列表以删除设备。
自动上载 EDS 文件
网络浏览器
对话框中:
  1. 网络浏览器
    顶部的菜单栏中,选择箭头。将显示一个菜单。
  2. 选择
    EDS/设备说明自动上载
  3. 展开节点并查看子设备。系统将自动浏览所选节点及其所有子设备。
手动上载 EDS 文件
网络浏览器
对话框中:
  1. 选择设备。设备行将突出显示。
  2. 增大对话框宽度。如果箭头可用,它将显示在突出显示的行中。
  3. 选择箭头。将显示一个菜单。
  4. 选择
    EDS/设备说明上载
调整搜索算法
网络浏览器
对话框中调整驱动程序发现算法配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal