在联机状态下更改加电处理程序

在联机状态下,当处于“远程编程”模式时,如果在“加电处理程序 (Program)”文件夹与“未规划的程序”文件夹之间拖动程序,就会出现此消息。
  • 如果正在从“未规划的程序”文件夹拖动到“加电处理程序”文件夹,并且单击“确定”,则当前加电处理程序(如果已指定的话)将被移到“未规划的程序”文件夹,您拖动的程序将成为新的加电处理程序。
  • 如果正在从“加电处理程序”文件夹拖动到“未规划的程序”文件夹,并且单击“确定”,则当前加电处理程序(即您正在拖动的程序)将被移至“未规划的程序”文件夹,并且将不存在指定的加电处理程序。
  • 如果您按“取消”,则那些程序仍将位于它们在您开始执行拖放操作前所在的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal