搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
Add-On 自定义指令错误消息和通知消息
选择错误消息或通知消息,以获取该消息的更多信息。
Add-on 自定义指令
Add-on 自定义指令定义超过允许的最大输入和输出参数和本地标签 (Tag) 数
不可编辑的源中存在 Add-on 自定义指令调用。
创建 Add-on 自定义指令时出错
创建扫描模式时出错
错误:无法搜索已删除的例程 (Routine)
错误:参数或本地标签 (Tag) 的名称重复
错误:无法修改指令
错误:“查找位置”命令不匹配
错误:“查找位置例程 (Routine)”命令不匹配
错误:“查找位置”标签 (Tag)
错误:主要版本值无效
错误:次要版本值无效
错误:参数默认值无效
将删除现有签名历史记录
无法将指令的“类”更改为“安全”。
无法将指令的“类”更改为“安全”
无法将指令的“类”更改为“安全”
无法使 <标签名称> 成为设备相位 (Equipment Phase) 参数标签 (Tag)
无法修改参数/本地标签 (Tag) 属性
无法设置标签 (Tag) <标签名称> 的用途 <失败的原因>
无法保存更改
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal