X

行程限制
请参阅“超程”。
系统 Redundancy module
一个 module,它在主控制机箱与次控制机箱之间提供高速专用通信。
此 module 的主要职责是在主控制系统与次控制系统之间协调配置、状态和数据。在每个机箱中都有一个系统 Redundancy module。
系统超程
控制变量与命令之间的系统偏差的最大值。
系统开销时间片
Controller 分配的用于执行通信和内部功能的时间的百分比。
消费型标签 (Consumed Tag)
一种标签,它的值来自远程控制器。本地控制器是消费者,远程控制器是生产者。消费型标签始终具有控制器范围。
下标
请参阅“索引”。
项目通信路径
在每个项目中都存储了通信路径。当您创建项目时,该路径是使用当前通信路径设置的;您可以从
“通信 > 网络浏览器”
对话框中更改此路径。
小贴士: 如果未正确设置此路径,您只需打开项目文件并选择任意通信命令(即“联机”、“上载”或“下载”)即可,而不必每次都在“
网络浏览器
”对话框中选择控制器。由于通信路径通常特定于工作站,因此仅当项目文件存储在工作站上时此方法才有效。
如果该文件位于网络服务器上,则项目文件中存储的路径有可能只对一个工作站正确,因此每次试图从另一个工作站联机时,都必须从“
网络浏览器
”对话框中选择控制器。
项目文档
支持多种转换的项目文档包括下列变量:
  • tag、routine、program、equipment phase、用户定义的 data type 和 Add-On 自定义指令中的组件说明
  • 添加到标签、用户定义的数据类型或 Add-On 自定义指令的工程单位和状态标识符
  • 趋势 (Trend)
  • 控制器 (Controller)
  • 报警消息(位于 ALARM_ANALOG 和 ALARM_DIGITAL 标签的配置中)
  • 任务 (Task)
  • 控制器管理器中的模块 (Module) 的属性说明
  • 梯级注释、SFC 文本框和 FBD文本框
项目文件
硬盘驱动器上的文件,
Logix Designer
应用程序使用该文件来存储控制器的编程和配置信息。此文件的文件扩展名必须是 .ACD;如果使用实用程序(如 Windows 资源管理器)来更改扩展名,应用程序将无法打开此文件。
项目组件
项目的构件。可以使用
Logix Designer
提供的功能来创建、删除、组织、配置和编辑组件。项目组件包括:
  • 任务 (Task)
  • 程序 (Program)
  • 例程 (Routine)
  • 模块 (Module)
  • 数据类型 (Data Type)
  • 标签 (Tag)
  • 轴 (Axis)
  • 运动组
  • 消息
相位故障
设备相位故障是指在设备序列的活动步长中,设备相位执行相位故障(PFL)指令的情况。此指令包含一个由用户设置的用于标识故障的参数集。
线性定位模式
一个 axis 配置参数,它能够提供的最大总线性行程为 10 亿反馈计数。对于此模式,恢复功能处于禁用状态,您可以通过对 axis 指定正行程限制或负行程限制来限制(axis 经过的)线性行程距离。
线性段
两个 cam 点之间的直线。
线性加速度/减速度 (LAD)
一个电路,它控制允许电机加速到设定速度或减速到零速度的速率。在大部分驱动器上,此电路是可调整的,并且可以可以被设置以适应特定应用。
限制开关
一个电子开关,它由使用此开关的机器或设备的某个部分和/或运动激励。
下载
将工作站上项目文件的内容传送到 controller 或其他设备的过程。
斜率
给定参数的变化率。它定义了允许输出具有的最大变化率。
协调系统时间 (CST)
一个 timer 值,此值在单个 ControlBus 机箱内的所有 module 之间保持同步。可以安全地对单个 ControlBus 机箱内的 module 使用 CST 数据建立的时戳日期进行比较,从而确定数据样本之间的相对时间。
协议
通过网络发送的信息包。
写
将数据复制至存储设备。例如,controller 将输出数据文件中的信息写至输出 module。
XON/XOFF
一种异步通信协议,接收站使用此协议来控制来自发送站的数据流。当接收站无法继续接收数据时,例如当它的缓冲区已满时,它发送 XOFF (DC3) 控制字符以通知发送方停止。当接收站重新能够处理更多的数据时,它发送 XON (DC1) 控制字符以通知发送方继续传输。此协议也被称为“软件握手”。
虚构操作数
一种操作数类型,它表示 tag 的值。
循环冗余 (Redundancy) 检查 (CRC)
循环冗余检查 (CRC) 是计算机使用的一种查错技术。
旋转定位模式
一种模式,它启用了 axis 的旋转恢复能力。由于每当轴移动了完整的恢复距离时就恢复轴位置,此功能提供了无限的位置范围。Axis 的每次恢复的编码器计数次数是由“恢复原位”属性指定的。
选择性聚合
选择性分支的结束点为选择性聚合。添加选择性聚合时,各扩散路径的最终转换 (Transition) 均链接到该分支。运行时,在对所选路径中的最终转换进行评估后,执行会在合并后的路径中继续。
选择性扩散
选择性分支的起始点为选择性扩散。添加选择性扩散时,可连接一个转换 (Transition) 作为各备用执行路径的开端。运行时,评估每条扩散路径中的第一个转换。一旦某个转换的评估结果为 TRUE,则取消激活其他转换并激活该转换后续的步长。顺序执行会在所选路径中继续,直至到达选择性聚合。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal