R

Redundancy
使用多个类似的设备,以便当一个设备发生故障时,其余设备能够接管指定的功能,从而提高设备的可用性。
REM 测试模式
一种 controller 模式,它与“运行”模式类似,在此模式下,输出 module 受令于它们的 program 模式。按键开关未提供“测试”模式位置,因此 controller 按键开关必须处于“远程”位置。
REM Program 模式
一种远程 program 模式,在此模式下,controller 按键开关处于“远程”位置,不执行逻辑,I/O 未受控制,可以执行编辑操作。可以以远程方式更改此模式。
REM 运行模式
一种远程运行模式,在此模式下,controller 扫描或执行梯形 program、监视输入设备、激励输出设备并对启用的 I/O 强制执行操作。
容限
控制系统在触发故障状态前允许的位置误差量。这将避免系统在没有闭合环路控制下将 axis 移动给定距离。
冗余机架对 (RCP)
在 ICP 双 Redundancy 系统中,只在机箱级别支持 Redundancy,并且仅对某些 module 支持 Redundancy。为冗余操作配置的一对机箱被称为冗余机箱对,即 RCP。此 RCP 可能有控制功能,也可能没有(即,它可能仅包含通信 module)。
冗余状态
冗余机箱对的状态,此状态指示哪个机箱正在处理指定的功能。在双 Redundancy 系统中,存在两个 Redundancy 状态。在 ICP Redundancy 中,这两个状态为“主项”和“次项”。
RS-232
一个 EIA 标准,它指定了串行二进制通信电路的电子、机械和功能特征。单端串行通信接口。
RS-232-C
一个 EIA 标准,它指定了点到点链路中的串行二进制通信电路的电子、机械和功能特征。
RS-422
一个 EIA 标准,它指定了点到点链路中的平衡电压数字接口电路的电子特征。
RS-423
一个 EIA 标准,它指定了点到点链路中的非平衡电压数字接口电路的电子特征。
RS-449
一个 EIA 标准,它指定了数字接口电路的机械和功能特征。此标准与 RS-422 或 RS-423 结合使用。
RS-485
一个 EIA 标准,它指定了多点链路中的平衡电压数字接口电路的电子特征。
软件
用于开发 controller 项目的可执行编程产品包。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal