Q

清除
定义位(布尔)和值(非布尔)的状态。
清除表示将位清除为 0(关)并且将值中的所有位都清除为 0。
清除并发送 (CTS)
通知发送设备开始发送数据的一个信号。
轻微故障
一种 controller 故障,它不会停止 controller 中的执行,也不会转换到 Fault mode。轻微故障的示例包括任务 (Task) 或电池电量不足触发看门狗 (Watchdog)。
请求的数据包间隔 (requested packet interval, RPI)
远程控制器 (Controller) 更新数据的时间间隔(以毫秒计)。此值从控制器中存储的毫秒数缩放为实数值。本地控制器至少将以这个速度接收数据。
请求发送 (RTS)
从 module 发送到调制解调器以准备进行传输的请求。通常会打开数据载波。
弃用项
Logix Designer 编程环境中的许多组件是由若干部分组成。例如,标签由您所看到的标签对象及底层数据目标组成。该目标可以是数据表对象或者消息、轴或运动组对象。当发生某些故障时(例如,在创建或删除某个组合对象时通信中断),这些部分可能会分离。例如,标签可能已删除,而底层目标对象并未删除。在这种情况下,单独的目标对象被视为系统中的已弃用组件。还有另外一种情况,标签可能未被删除,而底层对象已删除。这样,您可以看到的标签被保留下来,但其实际的部分并不存在。这种标签被视为已弃用标签。
这些弃用项可以存在于控制器和/或项目文件中。从包含弃用项的控制器执行上载时,这些弃用项将保存到项目文件中。这些弃用项(特别是标签、消息、轴和运动组孤立项)会引发问题,我们不希望有弃用项存在。因此,包含弃用项的项目无法下载。
下载项目时,“结果”(Results) 窗口中会显示一条消息,指出存在弃用项并指示您使用
“文件”(File) 菜单中的“压缩”(Compact) 命令或使用“导出”(Export) 和“导入”(Import) 来从项目中清除这些弃用项。一旦从项目中清除了这些弃用项,将项目下载到控制器时,这些弃用项就会从控制器中清除。
弃用的数据表对象危害性要小得多,但也更难以检测出来。当前版本在执行项目下载时不检测数据表弃用项,“压缩”(Compact) 命令不会将其删除;但“导出”(Export) 和“导入”(Import) 功能可以将其删除。
强制
一种功能,它允许您:
  • 设置输入或输出 tag 的一个或多个位的值,而不考虑输入或输出的实际状态
  • 设置输入或输出 tag 成员的数值,而不考虑输入或输出的状态
    提示:
    Logix Designer
    始终显示从程序逻辑角度看到的标签值(即,显示的输入已应用强制,而显示的输出未应用强制)。
强制启用指示符
一个红色的实心三角形图标(force enable indicator),显示在其值已被强制且已启用强制的标签左侧。此指示符使您能够确切地了解哪些 tag 已被强制。
强制掩码
一个掩码,它指示一个值中的哪些位被强制。在
Logix Designer
中:
  • “1”指示一个位打开了强制
  • “0”指示一个位关闭了强制
  • "." 指示不存在强制
前馈
与命令导数相乘并且被向前馈送并与标准环路输出相加的增益。
前馈控制操作
一种控制操作,其中,关于上游情况的信息被转换为纠正命令以最大程度地降低受控变量的偏差。
前沿触发
一种编程技术,它通过输入信号的关到开转换触发一些步骤。关到开转换被视为输入脉冲的前沿。
桥
通信网络中链路之间的接口,当一个链路上的站点要将消息发送至另一链路上的站点时,桥负责将消息从一个链路发送至另一链路。
驱动器
一种电子设备,可以控制交流或直流电机的速度、力矩、马力和方向。
驱动器/驱动程序
硬件的源输出。打开时,它为其负载提供正向直流电流。
或
一种软件子 routine,它处理与特定类型外部设备通信的逻辑。
驱动器故障
在与给定 axis 相关联的驱动器上发生了意外情况,从而导致它进入故障状态。
驱动器类型 - 力矩
一种驱动器,它需要力矩命令并且没有活动的内部速度环路。本地伺服 module 的内部数字速度环路处于活动状态。
驱动器类型 - 速度
一种驱动器,由于它有活动的内部速度环路,所以它需要速度命令。本地伺服 module 的内部数字速度环路处于不活动状态。
驱动器外围接口 (DPI)
一种非 CIP 端口,它允许连接若干 DPI 设备类型中的其中一种。
在 PowerFlex 700S 驱动器上有两个 DPI 端口。在这两个端口中,其中一个通常由本地手持终端使用。第二个端口通常与端口扩展器配合使用,端口扩展器将一个端口扩展为四个,从而提供四个空闲端口。于是,这些端口可用于 ControlNet、DeviceNet 和以太网等的一个或多个通信接口卡,从而允许网络访问该驱动器。当没有 DriveLogix 5720 controller 时,这将非常有用。
第二个端口也可以由 Anaconda 使用,Anaconda 是一种设备,它允许独立计算机通过串行连接与驱动器连接。
消息和连接不能在 DPI 端口与 CIP 虚拟底板之间进行桥接。
全局范围
请参阅“controller 范围”。
全双工
一种双向通信模式,在此模式下,可以同时发送和接收数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal