N

NAMUR
化学行业度量和控制技术的标准工作组。
内部状态
显示模块 (Module) 的当前工作状态。如果物理 module 与软件中配置的 module 不匹配,此字段就会显示一个十六进制值,此字段显示“(16#xxxx) 未知”。内部状态包括:
  • 自检
  • Flash 更新
  • 通信故障
  • 未连接
  • Flash 配置错误
  • 严重故障
  • 运行模式
  • 编程 (Program) 模式
内存
Controller 的内置电子存储介质,用来存储 program 和数据。
逆向 kinematics
由目标位置确定源位置的解决方案。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal