L

.L5K
Logix Designer
应用程序导入和导出的文本文件所使用的文件格式。.L5K 文件包含整个项目的数据的 ASCII 表示,当被导入时,它将创建一个新项目文件或覆盖现有的项目文件。这与 .CSV 形成对比。
此格式的文件扩展名必须是 .L5K;如果使用工具(如 Windows 资源管理器)更改扩展名,
Logix Designer
应用程序将无法导入此文件。
.L5X
.L5K 文件的结构使用可扩展标记语言 (XML) 标签 (Tag)。除了可以在文本编辑器(如记事本)中打开和修改 .L5X 文件,您还可以在 Microsoft Internet Explorer 和其它处理 XML 文件的工具中查看文件内容。
通过将梯形梯级(包括引用的 tag 和数据类型)、trend、用户定义的数据类型、Add-On 自定义指令、program、设备相位和 routine 导出至 .L5X 文件并将其导入至所需项目,您可以导入和导出项目。
蓝色箭头
操作数值右边的蓝色箭头表示在此位置更改值将立即更改 tag 的值。(如果处于联机状态,则为 Controller Tag 值。)
累加值 (ACC)
已用时间间隔数或事件数。
冷接点传感器 (CJS)
一种热敏电阻,它用来测量连接螺旋接线端的热偶线的环境温度。测量到的温度用来正确地补偿热偶线与螺旋接线端之间存在的冷接点热电影响。可以将 CJS 安装在接线块上的接线端 10 与 14 之间,也可以将其远程安装在远端接线块 (RTB) 上。
类型
控制器的目录号和说明。当处于联机状态时,此字段包含内存卡(如果有)的目录号。
LED
发光二极管。它用作 controller 功能和输入/输出的状态指示器。
零角度偏移
结点坐标系中旋转 axis 上的偏移量,介于 Kinematics 方程的派生位置和您所需的零位置之间。
例程
成块执行的逻辑序列。
立体段
两个或更多个 cam 点之间的平滑曲线。
联机
设备在进行直接通信时(例如,当
Logix Designer
正在监控控制器中的程序文件时)所处的状态。
联机编辑
在 program 运行时对可编程 controller 中的逻辑 program 进行更改。
联机数据更改
使用外围设备在逻辑 program 运行时更改可编程 controller 中的各种数据表值。
连接
网络与设备之间的链路。
连接故障
Controller 与 module 的连接发生故障。发生连接故障后,在 controller 与 module 之间就不再传输数据了。如果将 controller 配置为连接失败时故障,则会发生 controller 故障。
连接状态
一种受限制的联机状态,在此状态下,工作站对 controller 打开了连接,但 controller 中的映像未与打开的项目文件保持一致。这是“项目不一致”对话框的状态。在此状态下的联机功能只能读某些 controller 状态信息和更改 controller 模式(运行模式、Program 模式或测试模式)。
连续 task
一种从上到下连续不断(在后台运行,除非被其它 task 中断)地运行其被指派的 program 的 task。所有未分配给其它操作(例如运动、通信以及定期或事件任务)的 CPU 时间都将被用来执行连续任务中的程序。一旦任务完成了完全执行扫描,就会触发输出更新,并且扫描将立即从头重新开始。
小贴士: 项目不需要连续任务。但是,对每个项目只能配置一个连续 task。
链接
链接实现 step 和 transition 之间的互连。链接的方向始终是从一个元素的底部到另一元素的顶部。除定义顺序元素的次序外,链接不具备任何运行时功能。
LIFO
后进先出。将数据输入文件并从该文件中检索那些数据的顺序。
LINT
用于存储报警和事件时间 tag 的 64 位 SIN 整数值。支持 LINT 的指令有 GSV、SSV、COP 和 CPS。只需要 WallClockTime 对象即可支持 LINT data type。
将 LINT 传递到 Add-On 自定义指令、JSR、SBR 或 RET 时,将不支持 LINT 数据类型 (Data Type)。
在“Tag 编辑器”中,使用以下
样式
设置为 LINT data type tag 的时间戳选择毫秒或纳秒精度:
  • 日期/时间
    - 将时间戳和标签 (Tag) 值显示为日期和时间,精确到毫秒。下面是该样式的示例:
    DT#2014-05-28-19:00:01.200_000 (UTC-05:00)
    支持的日期范围为 1970 年 1 月 1 日到 2250 年 12 月 31 日。
  • 日期/时间 (ns)
    - 将时间戳和标签 (Tag) 值显示为日期和时间,精确到纳秒。下面是这种样式的示例:
    LDT#2014-05-28-19:00:01.200_000_000 (UTC-05:00)
    支持的日期范围为 1970 年 1 月 1 日到 2250 年 12 月 31 日。
另请参阅 data type
逻辑
通过重复使用可以为真或为假的简单功能来解决复杂问题的过程。这也是用于执行必需决策和计算功能的数字电路和编程指令的通用术语。
逻辑地址
请参阅“地址”。
逻辑管理器
逻辑管理器是项目逻辑组织的图形表示。此窗口由程序和文件夹的分层树组成,其中包含关于当前项目中程序的所有信息。逻辑管理器为工具窗口,您可以调整窗口大小,也可以取消悬停、悬停或移动此窗口。
逻辑模式
在逻辑管理器中,program 和文件夹的层次结构(图形树)按照过程、对象、功能、设备或其它更多本身自带的术语和概念进行组织;对照 Controller 管理器中显示的执行模式。
滤波器
一种设备,它控制所发送的信号的带宽。它通常用来消除输入或输出信号中的高频振动或尖峰信号。通过除去高频噪声,应用程序可以根据输入或输出的真实变化准确地执行操作。
提示:
应用滤波时务必小心谨慎,这是因为,根据定义,它使系统更为迟缓并且更不灵敏。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal