K

可编程 controller
一种带有用户可编程内存的固态控制系统,该内存可以存储指令以便实现特定的功能,这些功能包括:I/O 控制、逻辑、计时、计数、生成报告、通信、算术以及数据文件处理。Controller 由中央处理器、输入/输出接口和内存组成。Controller 设计作为工业控制系统。
可拆卸接线板 (RTB)
用于输入和输出 module 的现场布线接头。
可创建的模块
表示模块类型列在模块列表中,并且在当前环境下可以在 Logix Designer 中创建和配置该模块类型的配置文件。例如,如果 Logix Designer 处于联机状态,模块类型在模块列表中,但无法进行联机创建,则该模块类型不是可创建的类型。
可搜索窗口
一个窗口,通过它可以执行搜索操作(例如,梯形编辑器和 Tag 编辑器/数据监控器窗口)。
可选择定时中断 (STI)
属于 PLC-5/SLC 项。(请参阅“周期 task”。)
可用性
设备根据它的故障可能性执行已指定的功能的能力。平均无故障时间 (MTBF) 是对可用性的一种度量。
Kinematics
在两个链接的几何结构间来回转换位置的数理方程系列。
空载时间
从输入开始更改或激发到开始能够观察到产生回应的时间间隔。
控制变量 (CV)
一种变量,它表示计算得到的输出或值,该输出或值用来控制反馈控制环路中的过程。
控制参数
一种输入参数,通常用于指定设备的控制值,例如炉温或混合器搅拌时间。在设备顺序中,定义控制参数的首选方法是使用输入程序参数。
控制传送
一种设备顺序结构,其中,正在运行的设备相位会在过程状态变为 TRUE 时被告知新输入参数值可供使用。
它通过 step 顺序进行建模,这些 step 引用要连续运行的相位。每个 step 都包含一组新的输入。Transition 会对过程状态进行测试,相位在控制序列传送完成前不会停止运行。
控制器 (Controller)
一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
控制器 (Controller) 管理器
项目内容的图形表示。此窗口由文件夹、文件和链接的分层树组成,其中包含关于当前项目中的程序和数据的所有信息。Controller 管理器为工具窗口,您可以调整窗口大小,也可以取消悬停、悬停或移动此窗口。
块传输
在一次扫描中将一个数据块(最多 64 个字)移出或移入 I/O 模块 (Module)。
扩散和聚合
当通过添加并发或选择性分支的方式在设备顺序图中创建用于执行步长的交替(选择性)或并行(并发)路径时,您就创建了扩散。多个分支路径可通过聚合分支重新合并为一个路径。
扩展数据表 (EDT)
一种机制,它能够增加 module 类型能够支持的配置数据量。它还提供了允许以分页方式将大量数据传送到 module 或从 module 传送那些数据的机制。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal