I

I/O 机架
一个 I/O 寻址部件,它与 8 个输入映像表字和 8 个输出映像表字相对应。机架最多可以包含 8 个 I/O 组,这些 I/O 组最多可以包含 128 个 I/O(对于唯一 I/O module 寻址)或 256 个 I/O(对于重复寻址)。
I/O 机箱
一个机箱,它包含 I/O module 以及用于控制 I/O module 的处理器或用于与 I/O module 扫描器接口的适配器。
I/O 块
一个装置,它将机箱、电源、适配器和 I/O 电路包括在单个集成产品封装中。
I/O Module
一个 module,它通过 I/O 电路直接与可编程控制器系统中的机器/过程的传感器和传动器接口。
I/O 组
对应于输入和/或输出映象表中一个字的一组输入和/或输出电路。
I/O(输入/输出)
向 controller 提供数据和/或从 controller 接收数据的设备。
IEC
国际电工委员会
IEC-61131 命名标准
(名称是按照 IEC-61131 的 2.1.2 节组成的。)
标识符是一个包含字母、数字和下划线字符的字符串,以字母或下划线字符开头。下划线在标识符中是有效的(例如,A_BCD 被解释为与 AB_CD 不同)。不允许有多个前导或多个(连续的)嵌入下划线,不允许使用尾部下划线,并且字母大小写不起作用。
小贴士: 在 Logix Designer 中,大部分组件名称的长度限制为不超过 40 个字符。
InOut 参数
对于 Add-on 自定义指令,InOut 参数定义在执行该指令期间用作输入和输出的数据。InOut 参数是通过引用进行传递的,这意味着逻辑会直接处理传递给指令的标签。InOut 参数可以是任何有效的数据类型,因为它们是通过引用进行传递的。这包括 MESSAGE、Motion Group、全部轴 (Axis) 和模块 (Module) 数据类型。需要传递给 Add-On 自定义指令的任何数据结构或数组都必须使用 InOut 参数来传递。
IP 地址
  • Internet 协议 (IP) 地址标识 IP 网络(或者相连接的网络的系统)中的每个节点。网络中的每个 TCP/IP 节点(包括以太网模块 (Module))都必须要有唯一的 IP 地址。
  • IP 地址的长度是 32 位,它由网络标识部分和主机标识部分组成。每个网络都是 A 类、B 类或 C 类网络。网络的类确定了 IP 地址的组成方式。
  • 同一物理网络中的每个节点都必须具有相同类别的 IP 地址以及相同的网络 ID。同一网络中的每个节点必须具有不同的主机 ID,这样才有唯一的 IP 地址。
  • IP 地址被写成由句点分隔的 4 个十进制整数(即 xxx.xxx.xxx.xxx),其中每个整数(即 xxx)都是 0 与 255 之间的数字,它指定 IP 地址中一个字节的值。
  • IP 地址的第一个八位位组不能为 127 或大于 223。
例如,32 位 IP 地址:
00000011 00000000 00000000 00000001 被写成 3.0.0.1。
通过其带点数 IP 地址中的第一个整数来辨别 IP 地址的类别。
第一个整数的范围
网络类别
0 - 127
A
128 - 191
B
192 - 223
C
224 - 255
其他
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal