F

方向
关于笛卡尔 (3D) 空间中某个点的定向姿势或旋转的机械术语。方向表示为围绕 X、Y 和 Z 笛卡尔 axis 的三种规则的旋转。
在 MCT 和 MCTP 变换运动指令中,MCT 和 MCTP 用于指定 Kinematics 变换的旋转矢量的方向操作数相对于以前的版本有所变化,按照首先 X 然后 Y 最后 Z 的顺序应用旋转。(以前的旋转顺序是首先 Z 然后 Y 最后 X。)该变化会影响所有使用 2 维、2D 或 3D 旋转矢量的 MCT 或 MCTP 的初始位置。1D 旋转不受影响。
反馈
受控机器或过程返回的信号,指示它对命令信号的回应。
反馈分辨率
反馈元素能够区分并作为电子输出再生的最小更改增量。
反馈控制回路
一个闭合信号路径,其中,反馈与受令值进行比较以获取纠正误差信号。
反馈信号
一个测量信号,它指示直接受控变量的值,该变量与受令值作比较以获取纠正误差信号。
反馈元素
与控制系统相关。一个元素(传感器),它将运动、位置、压力、流或温度转换为电子信号以便与命令信号进行比较。
反向
I/O 设备与 controller I/O 电路之间的电流。通常,反向设备或电路提供了通往电源地、低端或负端的路径。
放大器
一种设备,它从除输入信号以外的源接收功率并生成输入信号的放大再现输出。
范围
标签和例程 (Routine) 的创建级别。可以在控制器 (Controller) 级别(可供所有例程 (Routine) 访问)或在程序 (Program) 级别(仅可供单个程序中的例程访问)创建它们。
Fault Routine
一种 routine,它被配置为在发生 program 故障时执行。
非破坏性
一种引用,它读取 tag 的现有值。
分辨率
规划数量(例如位置或轴速度)时可采用的最小可区分增量。这也可称为区分几乎相等的数量值时可以达到的程度。
对于旋转编码器,这是在输入轴 360 度旋转中遇到的可以以电子方式标识的位置的唯一数目。
分隔符
用于分隔数据项的字符。当分隔符被放在数据字符串的前面和/或后面时,将按预先确定的方式解释数据。
分支
梯形程序的梯级的并行逻辑路径。
FIFO
先进先出。将数据输入文件并从该文件中检索那些数据的顺序。
FLEX I/O 装置
一种 Allen-Bradley 紧凑型 modular 系统,它包含 I/O module、终端基座和适配器/电源。
否定应答 (NAK)
接收方发送的一个 ASCII 控制字符,用作对发送方否定应答。
浮点
以浮点格式显示和输入的实数值。小数点左边的位数随数字量级的不同而有所变化。
负反馈
要从输入参考信号中减去的反馈。负反馈构成闭合环路控制系统的基础。
负逻辑
以特定的方式使用二进制逻辑,0 表示正常情况下与逻辑 1 相关联的电压级别(例如,0 = +5V,1 = 0V)。正逻辑更为常用(例如,1 = +5V,0 = 0V)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal