E

二进制
以 2 为基数显示和输入的整数值(每个数字都表示 1 个位)。此值带有 2# 前缀并进行填充以达到布尔或整型的长度为止(1、8、16 或 32 位)。在显示时,使用下划线对每个 4 位的组进行分隔以提高可读性。
EnableInFalse
如果已为 Add-on 自定义指令定义并启用了 EnableInFalse 例程,则 EnableInFalse 例程在梯级条件为假或 Add-on 自定义指令的 EnableIn 参数为假 (0) 时执行。当扫描假逻辑作为梯形例程中的输出指令使用时,这一点尤为重要。
ENQ 传送限制
在 ACK 超时后要发送的查询 (ENQ) 的数目。
Ethernet 网络
一种局域网,其基带通信速率为 10M 位/秒。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal