D

单播
发送到单个网络地址的消息。
单插槽寻址
请参阅“1 插槽寻址”。
单触发
一种编程技术,它只为一次 program 扫描设置一个位。
当前通信路径
当前路径显示在“联机”栏中,您可以使用“网络浏览器”对话框对其进行更改。这是从菜单中选择“联机”、“上载”或“下载”时 Logix Designer 应用程序使用的路径,当您打开“网络浏览器”对话框时,它将显示在“当前路径”字段中。
当前路径将写入您创建的任何项目,可以使用“网络浏览器”对话框更改项目中的路径。
当您打开项目时,它的通信路径就会成为当前路径。
单位 ID
整数值,代表顺序正在协调的设备单位。单元 ID 可在
顺序属性对话框
的
配置
选项卡中进行配置。
单终结模式
模拟输入 module 使用的一种操作模式,在此模式下,每个通道使用一个物理硬件通道。
导出
将信息从一个系统或 program 传送到另一个系统或 program。这通常包括转换为 ASCII 格式。确切地说,对于
Logix Designer
,这意味着生成项目或项目组件的 ASCII、CSV 或 XML 表示形式。
导入
将信息从一个系统或项目传送到另一个系统或项目。这通常包括从 ASCII 格式进行转换。确切地说,在
Logix Designer
软件中,这意味着读取控制项目的文本文件并生成标准的
Logix Designer
软件项目文件。
将项目文档导入项目时,适用以下情况:
  • 如果导入产品文档到其中的项目使用自然语言,则会将当前或默认语言导入项目。
  • 如果项目文档导入到的项目中启用了语言切换,则所有项目文档将保留其所属的语言。因此,您要将项目文档导入其中的项目会获得一种语言的内容,而在导入之前,该语言没有任何内容。
  • 如果将使用自然语言的项目文档导入具有当前语言的项目中,则会将自然项目文档添加到当前语言(因此该文档不再是自然项目文档)。
导数控制
请参阅“比例、积分和微分控制 (PID)”。
待定编辑
在
Logix Designer
应用程序中对例程所做的、尚未传送到控制器的更改。
在梯形编辑器中,待定编辑由梯级左边的小写字母(e、I 或 r)指示。待定编辑梯级不会被执行。
在功能块图编辑器中,“待定编辑”视图显示了所有待定编辑。
data type
创建 data type 的 tag 时定义要分配的内存的大小和布局。Data type 可以是原子、结构或数组。
DeviceNet 网络
一种全球行业标准开放式通信网络。设计这种网络的目的是提供一个接口,通过该接口,来自可编程 controller 处理器的单一电缆可以直接连接到“智能”设备,如传感器、按钮、电机启动器、简单操作员接口和驱动器。
DF1 protocol
一种对等链路层协议,它结合了 ANSI X3.28-1976 规范子类别 D1(数据透明性)和 F1 (带有嵌入式回应的双向并发传输)的功能。
DH-485 link
Data Highway 485 链路。一种 Allen-Bradley 令牌传递基带链路,用于基于 RS-485 标准的局域网。
DH link
Data Highway 链路。用于局域网的 Allen-Bradley 浮动主控基带链路。
DH+ link
Data Highway Plus 链路。用于局域网的 Allen-Bradley 令牌传递基带链路。
低通滤波器
用于为输入信号提供噪声抑制的数字设备。此设备可编程,为每个通道提供 8 种滤波频率选项。频率越低,提供的噪声抑制效果越强。频率越高,提供的噪声抑制效果最弱,但阶跃 (Step) 响应时间越短。
低位半字节
一个字节的 4 个最低有效位。
低位字节
一个字的第 0 至 7 位。
定序参数
具有输入或输出
用途
的 program 作用域 tag,
定序
属性为 TRUE。
定序对象
设备顺序或设备相位。
定序输出参数
属于
Equipment Sequence
程序的程序作用域标签,用于记录在生产产品的过程中序列或相关阶段产生的数据。
定序输入参数
属于
Equipment Sequence
程序的程序作用域标签,为
Equipment Sequence
或其相关阶段提供制造产品所需的处理数据。
定序指令
Logix Designer 应用程序指令集,可用在 Logix 程序中,用于访问和控制
Equipment Sequence
。指令集与
Equipment Phase
指令类似。
递增位置
以相对于当前位置的方式表示的位置。通常,对于从当前位置递增的移动,使用递增位置。
递增移动
移动到指定的递增位置。
地址
属于 PLC-5/SLC 项。在 ControlLogix 中不再有文件、元素和位地址(例如 N:7/0)。而是,分配内存并使用 tag 来进行命名。
点动
每当操作员激活的开关闭合时生成运动(连续运动或递增运动)。
电机
一种将某种形式的能量转换为机械能的设备。
  • AC 电机
    - 将(单相或多相)交流电转换为机械能。它不需要电刷之类的整流设备。
  • AC 同步电机
    - 按照与外加 AC 的频率成比例的速度旋转。
  • 不带电刷的伺服电机
    - 使用电子整流来将 DC 转换为直接施加于电机的 AC,从而不需要电刷。此类电机可以提供良好的 DC 电机失速扭矩,而不会有机械整流问题。
  • DC 电机
    - 将直流电转换为机械能。它包括整流设备,如电刷。
  • DC 永久磁铁电机
    - 使用永久磁铁来产生磁场。它具有线性力矩速度特征。
  • 通用电机
    - 具有连续的 B 类额定和设计。它是使用标准额定列示和提供的,具有标准的工作特征和机械结构。它可以在不普通的服务环境下使用,不限于特定的应用或应用类型 (NEMA)。
  • 多速度电机
    - 可以通过选择各种定子线圈配置使用 2 种、3 种或 4 种离散的(固定的)速度。(感应电机。)
  • 伺服电机
    - 用于闭合环路定位控制。此类应用通常需要高度线性。
  • 特殊用途电机
    – 具有特殊的工作特征和/或特殊的机械构造。它是为特定的应用设计的,不是通用或确切用途电机 (NEMA)。
  • 步进电机
    - 允许进行离散定位,而不进行反馈。(专用 DC 电机。)
DINT
一种原子 data type,它由用来存储 32 位带符号整数值(-2,147,483,648 到 +2,147,483,647)的 DWORD 组成。
动态数据交换 (DDE)
一种进程间通信形式。当两个或更多个支持 DDE 的程序并发运行时,它们可以交换信息和命令。
动态主机配置协议 (DHCP)
一种因特网协议,用于自动调整使用 TCP/IP 的计算机的配置。可以使用 DHCP 自动指定 IP 地址、传递 TCP/IP 堆栈配置参数(例如子网掩码和默认路由器)以及提供其它配置信息,如打印机地址、时间和新闻服务器。
逗号分隔值 (CSV) 文件
一种文件格式,其中字段由逗号分隔。许多产品都支持这种格式,包括 Microsoft Excel 软件、RSLogix 5 软件、RSLogix 500 软件和 Logix Designer 软件。Logix Designer 软件可以导出包含标签 (Tag) 信息的 ASCII 表示的 CSV 文件。此外,Logix Designer 软件还可以从 CSV 文件导入标签 (Tag) 信息并将其添加到打开的项目中,或进行修改。
此格式的文件扩展名必须是 .CSV;如果使用工具(如 Windows 资源管理器)更改扩展名,Logix Designer 软件将无法导入此文件。
读
从存储区获取数据。例如,controller 从输入数据文件读信息以运行梯形 program。
独立机箱
不支持 Redundancy 或者未配置为支持 Redundancy 的 ICP 机箱及其驻留 module。
端点
即连接的两端。
端点可提供 tag、成员或位作为输入(连接到端点)和输出(从端点进行连接)的详细连接信息。
端口
外壳、容器或模具的开口。
堆栈
内存的一部分,此部分内存用来在子 routine 执行期间存储信息。放入堆栈的信息包括子 routine 参数以及子 routine 完成后的继续执行位置。
堆栈溢出
当堆栈(此堆栈可能是固定大小的)没有足够的空间来用于子 routine 调用时发生的情况。
对话框
出现在屏幕上的框,它显示所选菜单项的可用选项。对话框可能包含诸如可编辑的文本字段、复选框、列表框、操作按钮和单选按钮之类的组件。
多点传送
一种机制,借助这种机制,module 可以在网络中产生由多个侦听者同时接收的数据。此术语用来描述 ControlLogix I/O 线路的一项功能。它支持多个 controller 同时从同一个 I/O module 接收输入数据。
多宿主
一种情况,在此情况下,多点传送 I/O 配置中的多个 controller 能够为 I/O 提供配置数据。
提示:
在 1756 I/O 线路中,多所有者配置的各个 controller 中的 I/O 配置数据必须匹配。
DWORD
双字。内存中的存储位置,它包含 32 位(即 4 字节,或 2 个字)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal