A

安全 Add-On 自定义指令
类属性为 safety 的指令,作为附件为 Logix 的定义指令集而定义;它被限制为只能利用经安全认证的指令和数据类型。该逻辑当前限制为 RLL。
安全 task 签名
保护整个安全控制器应用程序的原始签名。
安全配对插槽
您在“插槽”字段中输入的值加 1。例如,如果您在“插槽”字段中输入了值 1,则“安全配对插槽”值将等于 2。
安全 controller 需要 2 个插槽 - 1 个插槽用于主 controller,另一个插槽用于安全配对。这些插槽必须是并排的,并且配对所在的插槽总是在主控制器右边。
此值仅适用于安全控制器。
安全授权标识符
为每个 FactoryTalk Directory 范围对象生成的唯一 ID,用于在您安装 FactoryTalk Services Platform 2.50 或更高版本时区分各个目录。
安全网络号
对同一安全机架/网络中的所有安全 module 指定的 48 位数字。此数字用来防止接受已被介入的桥 module 误定向的连接请求。请注意,连接到同一个桥 module 的安全 module 不需要在同一个安全网络中;它们可以有不同的安全网络号。
从两种格式中进行选择:
  • 基于时间 - 安全网络号的生成基于 module 的创建日期和时间(精确到毫秒)。
  • 手动 - 针对每种网络类型输入一个 1 到 9999 之间的数字。
安全指令签名
由标识、日期和时间值组成,这些值与安全控制器项目的创建相对应。日期和时间值与签名的生成时间相对应。标识是一个唯一的值,此值是控制器根据生成签名时的内存内容计算得到的。另请注意,当存在安全签名时,就存在类似于处于“安全锁定”状态时的编辑限制。在这种情况下,在应用程序的安全部分中,有许多内容不能编辑。
安全状态
输出模块 (Module) 在发生网络通信错误或者在控制器 (Controller) 进入编程 (Program) 模式时保持的状态。当发生任何一种情况时,输出将自动切换到所配置的状态(对于数字)或值(对于模拟)。
按键开关
Controller 正面的一个 3 位置可锁定开关,它允许选择 Program 模式、“运行”模式或“远程”模式。对于“远程”位置,可以通过 controller 的其中一个通信接口从远程客户端控制 controller 的模式。
.ACD
Logix Designer 应用程序创建的项目文件所使用的文件扩展名。
用于确认接收和接受传输块的 ASCII 控制字符。
Add-on 自定义指令
作为附件为 Logix 的定义指令集而定义的指令。一经定义,Add-on 自定义指令就可以像所有系统定义指令一样使用,并可用于各种项目。Add-on 自定义指令由参数、本地 Tag、逻辑 routine 和可选扫描模式 routine 组成。
ANSI
美国国家标准协会。这是一个负责开发和发布自愿工业标准的美国组织。
ASCII
美国信息交换标准码。这是 7 位的代码,另有一个可选的奇偶位,它用来表示字母数字、标点符号和控制代码字符。
AXIS
一种结构 data type,它包含 Motion Axis 的状态和控制信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal