#

1 插槽寻址
一种 I/O 寻址模式,在此模式中,将 I/O 机箱中每个 I/O module 插槽作为一个 I/O 组来进行寻址。每个 I/O module 插槽包含单个 I/O 组。16 位 I/O 模块 一种 I/O 模块,使用 16 位(1 个字或 2 个字节)的输入和/或输出映像区域。
1/2 插槽寻址
一种 I/O 寻址模式,在此模式中,将 I/O 机箱中每 1/2 个 I/O module 插槽作为一个 I/O 组来进行寻址。每个 I/O module 插槽包含 2 个 I/O 组。
2 插槽寻址
一种 I/O 寻址模式,在此模式中,I/O 机箱中 I/O 模块 (Module) 插槽的每个偶数/奇数对作为一个 I/O 组进行寻址。每个 I/O 模块插槽包含 1/2 个 I/O 组。
32 位 I/O module
一种 I/O module,它使用 32 位(2 个字或 4 个字节)输入和/或输出映像区域。
4 位 I/O module
一种 I/O module,它使用 4 位(半个字节)输入和/或输出映像区域。
8 位 I/O module
一种 I/O module,它使用 8 位(一个字节)输入和/或输出映像区域。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal