“模块 (Module) 属性”对话框 -“模块信息”选项卡概述

“模块 (Module) 信息”选项卡显示模块和有关该模块的状态信息。它还允许您将模块 (Module) 重置为它的加电状态。只有在下列情况下,此选项卡上的信息才会显示:
  • 脱机,或者
  • 当前正在创建模块 (Module)
使用此选项卡来确定模块 (Module) 的标识。
小贴士: 此选项卡上的数据直接来自模块 (Module)。如果在创建模块 (Module) 时选择了“只听”通信格式,则此选项卡不可用。
参数
标识
显示模块 (Module) 的:
  • 供应商
  • 产品类型
  • 产品代码
  • 版本
  • 序列号
  • 产品名称
显示在“产品名称”字段中的名称是从模块 (Module) 中读取的。此名称显示了模块 (Module) 序列。如果模块 (Module) 是 1756-L1 模块,则此字段显示内存扩展板的目录号(此选择适用于任何控制器 (Controller) 目录号,即使添加了其他内存卡亦如此。)
严重/轻微故障 (Major/Minor Fault) 状态
如果您正在配置:
此字段显示下列其中一项:
数字模块
  • EEPROM 故障
  • 背板故障
  • 无
模拟模块
  • 通信与拥有者失去联系
  • 通道故障
  • 无
任何其它模块 (Module)
  • 无
  • 不可恢复
  • 可恢复
内部状态
显示模块 (Module) 的当前工作状态。
  • 自检
  • Flash 更新
  • 通信故障
  • 未连接
  • Flash 配置错误
  • 严重故障 (Major Fault)(请参考上面的“严重/轻微故障 (Major/Minor Fault) 状态”)
  • 运行模式
  • 编程 (Program) 模式
  • (16#xxxx) 未知
如果从模块 (Module) 选择选项卡中选择了错误的模块,则此字段显示十六进制值。仅您提供的模块 (Module) 标识与实际模块匹配时,才给出此状态的文本说明。
配置
显示“是”或者“否”值以指示与模块 (Module) 连接的宿主控制器 (Controller) 是否配置了该模块。一旦配置了模块 (Module),则在重置模块或切换电源之前,它将保持已配置状态,即使宿主断开与模块的连接也是这样。此信息仅适用于 I/O 模块 (Module),而不适用于适配器、扫描器、桥或者其他通信模块。
宿主
显示“是”或者“否”值,指示拥有者控制器 (Controller) 当前是否与模块 (Module) 连接。此信息仅适用于 I/O 模块 (Module),而不适用于适配器、扫描器、桥或者其他通信模块。
模块 (Module) 标识
显示:
如果物理模块 (Module):
匹配
适合在“常规”选项卡上指定的内容
为了匹配存在的条件,所有下列各项必须允许:
  • 供应商
  • 模块 (Module) 类型(特定供应商的产品类型和产品代码的组合)
  • 主要版本
不匹配
与“常规”选项卡上指定的内容不相符
此字段不考虑“常规”选项卡上指定模块 (Module) 的“电子密钥”或“次版本”选择情况。
小贴士: 一般模块 (Module)(如 1756-MODULE)总是显示“不匹配”,因为配置的“一般密钥”与所有目标设备均不匹配。
重置模块 (Module)
选择此按钮可通过仿真切换电源来将模块 (Module) 返回为它的加电状态。
注意: 重置模块 (Module) 将导致所有与该模块的连接或通过该模块进行的连接都将被关闭,这可以导致控制丢失。
小贴士:
如果尝试重置,以下模块 (Module) 将返回错误:
  • 1756-L1 ControlLogix5550 可编程控制器 (Controller)
  • 1336T AC 矢量驱动器
  • 1395 数字 DC 驱动器
小贴士: 不能重置控制器 (Controller)。
刷新
选择此按钮可使用模块 (Module) 中的新数据来刷新选项卡。
小贴士: 仅 1756 I/O、1756-M02AE、1756-L1 和 1756-L1Mx 模块具有下列字段。
协调系统时间 (CST)
Timer 硬件
显示 timer 的硬件是正常的还是发生故障。
Timer 同步
如果模块 (Module) 的 timer 与主要的 timer 协调,则显示“是”;如果不协调,则显示“否”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal