什么是 FLEX Ex I/O?

FLEX 扩展 I/O 是紧凑型 I/O 系统,它被设计成直接安装在危险区域中的受控设备上。它将 I/O 模块 (Module)、内置安全隔板和接线块结合到一个紧凑型部件中。FLEX 扩展 I/O 系统设计成具有内置安全技术,这可以防止传感器、人机接口、传动器和其它低打压装置释放足够的能量而导致易燃型材料燃烧。FLEX 扩展 I/O 系统包含下列组件:
  • 适配器
    一个适配器为多达 8 个 I/O 模块 (Module) 的 I/O 总线提供电源。两个用于现场电源的独立连接接线端使您能够根据电源消耗情况以菊花链方式将电源连接到相邻终端基座。可拆卸电源连接使得布线轻而易举。
  • 终端基座
    可以在底板电源下方除去和插入模块 (Module) 而不需要进行重新布线或中断系统。通过将现场布线接线和 I/O 接口放在同一位置,可以使系统方便地诊断故障和维护,从而节省时间和金钱。
  • I/O 模块 (Module)
    I/O 模块 (Module) 包含执行与应用相关的特定功能所需的总线接口和电路。I/O 分布具有下列优点:
    • 不必从控制室布线到安装在现场的接线盒
    • 不需要接线板、隔板和保险丝
    • 降低系统成本
    • 简化系统架构
    • 提高系统调试速度
由于终端带和与 I/O 接口组合在一起,所以 FLEX 扩展 I/O 系统的安装、布线和维护成本都很低。可以使用终端基座上的终端带来直接对现场设备进行布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal